This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:我是否需要特定的 MCU?

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/801764/cc2564moda-do-i-need-an-specific-mcu

器件型号:CC2564MODA

大家好、Nathan、第一篇帖子!

好的、我需要 A2DP BT 源解决方案。 根据我的研究、您的 CC2564MODA 几乎拥有我需要的一切!
我有几个问题:

1) 1)我是否确实需要其中一种特定的 MCU? 或者、我是否可以将任何 MCU 与 UART 和 HCI 命令配合使用?
2) 2)如果是、我是否应该能够启用 A2DP 模式并使用 HCI 通过 UART 发送 BT 堆栈?
3) 3)芯片仅在1.8V 电压下工作?
4) 4)如果我确实需要使用数据表中提到的其中一个 MCU、我是否需要对其进行编程?

好的、只是为了添加信息、我使用的是一个 esp32 MCU、我需要它来控制 CC2564MODA、SBC 音频数据将位于其分区内。
我可以将 LDO 从3.3更改为1.8并控制 CC2564MODA、但我不确定通过 HCI 传输的音频数据、或者是否需要使用额外的 MCU 才能使 CC2564MODA 正常工作
如果我确实需要使用新的 MCU、我不必对其进行编码、只需通过 UART 输入 HCI 并使其已经正常工作。

谢谢、我希望我不要问太多、我愿意接受有关该主题的任何建议!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们通常建议将 MSP432用于主机 MCU、您可以使用任何其他基于 Cortex-M3/4的 MCU (例如:STM32F4)。 我建议您获取 MS432 Launchpad 或 STM32F4和 CC2564x 模块或 EVM、然后尝试使用 SDK。

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x
    www.ti.com/.../swru444a.pdf

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、但这是建议还是要求? Esp32已经实现了 BTStack、因此我的问题是:
    是否可以使用任何具有 BTStack 的 MCU 来运行 CC2564MODA?

    总之、感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BT 堆栈库是为 Cortex M3/M4构建的、因此任何支持此指令集的 MCU 都应该正常。 对于定制电路板和 MCU、我们建议联系'cloud2gnd'。

    谢谢