This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:不带蓝牙无线电和较小闪存的 CC2541

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2545, CC2543
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/804721/cc2541-cc2541-without-bluetooth-radio-and-smaller-flash

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2545CC2543

我们有一款 CC2541正在生产中的产品。 现在、客户要求使用相同的应用、但没有蓝牙。

目标是在生产中使用相同的测试系统并尽可能减少软件工作量。

TI 是否有任何组件具有相同的 CPU 内核、调试接口和球面集,但价格却更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    否、没有无线电时没有类似的组件。 如果移除 BLE 堆栈后应用尺寸较小、则可以考虑使用 CC2543或 CC2545。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两种设备的资源都较少,但对我们的应用来说,这种资源仍然绰绰有余。 从技术角度来看、这是一个非常有效的答案。
    但是、从商业角度来看、这些器件应该比 CC2541便宜、但它们不是。
    无论如何、感谢 Frederik。