Other Parts Discussed in Thread: CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我尝试使用邮箱协议以及 https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/tree/ble_examples-2.2上的 simple_peripheral_observer、
我正在使用 BLE Scanner 应用来读取消息、它在我使用 cc2650 launchpad 时可以根据需要工作、并且可以很好地扫描蓝牙器件。
但是、当我在具有 cc2650芯片的传感器上使用相同的源代码-连接到2650 Launchpad 调试器时、我看到连接出现问题。
我可以在 BLE 扫描仪应用上看到广播、也可以连接到它、但当我尝试读取消息时、它会立即断开连接。
有人能不能告诉我可能会出现什么问题?
谢谢、
拉特纳