This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:通过 RF 设置为正常模式以测试模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/842440/cc2564moda-set-to-normal-mode-to-test-mode-through-rf

器件型号:CC2564MODA

您好!

我有两个 CC2564MODA、每一个都与 MSP-EXP432P401R 连接。 其中一个我想用作被测器件(DUT)、另一个用作远程测试仪。 我已经用 HFPDemo_HF 项目刷写了 DUT、在这里我调用 了 VS_Enable_RF_SIG_Test_Mode ()。 我已经验证过、这样 DUT 就可以使用蓝牙测试设备转换为测试模式(跳转到非跳频)。

但是、我希望实现同样的目标、使用另一  个 CC2564MODA 和 MSP-EXP432P401R 与 HFPDemo_AG 项目、而不是像  上述那样使用蓝牙测试设备。

我正在寻找有关这方面的指导、以了解我需要使用什么 API 以及使用 HFPDemo_AG 项目以何种顺序实现这一目标。 我已经浏览 过 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Production_Line_Testing_Guide、但它没有提供我要查找的信息。

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、

    [引用 USER="Kaushik Chakraborty"]但是,我希望实现相同的目标,使用另一   个 CC2564MODA 和 MSP-EXP432P401R 和 HFPDemo_AG 项目,而不是像  上面那样使用蓝牙测试设备。[/QUERPIES]

    CC256x IC 不能替代蓝牙测试设备。 遗憾的是、您尝试的操作是不可能的。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    我不是在寻找像  CC256x 芯片中的蓝牙测试设备那样的确切行为。

    我可以使用 HFPDemo_AG Inquiry、读取 HFPDemo_HF 的远程名称。   我正在寻找以下项目的方法。

    1. 使用 SCO 连接到 HFPDemo_HF

    2.将跳频信号更改为非跳频信号

    谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Kaushik Chakraborty]1.  使用 SCO 连接到 HFPDemo_HF [/报价]

    这可以使用默认的 HFPDemo_HF 来实现。

    [引用 user="Kaushik Chakraborty">2. 将跳频信号更改为非跳频信号[/引号]

    蓝牙规范要求至少20个通道作为协议的一部分。 因此、在运行 HFP 等完整用例时、这是不可能的。 在使用 PHY 测试仪运行时、您可能能够在 PHY 测试模式下测试单个频率(没有完整的用例)。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    如前所述,  在堆栈初始化后,我用 HFPDemo_HF 刷新了其中一个板,并调用 VS_Enable_RF_SIG_Test_Mode ()。

    我的目标是在上述板与另一个具有 HFPDemo_AG 的板之间建立射频连接。 我使用 了 HFPDemo_AG 默认项目、并设法在两个板之间创建链接。

    建立连接后、我可以通过频谱分析仪看到跳频模式下的射频信号。 现在、我正在寻找一种解决方案、使用我可以停止跳频信号并将其设置为固定通道的方法。

    我缺乏有关这方面的信息。 如果您可以分享相同的内容、将对我非常有帮助。

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    如前所述,  在堆栈初始化后,我用 HFPDemo_HF 刷新了其中一个板,并调用 VS_Enable_RF_SIG_Test_Mode ()。

    我的目标是在上述板与另一个具有 HFPDemo_AG 的板之间建立射频连接。 我使用 了 HFPDemo_AG 默认项目、并设法在两个板之间创建链接。

    建立连接后、我可以通过频谱分析仪看到跳频模式下的射频信号。 现在、我正在寻找一种解决方案、使用我可以停止跳频信号并将其设置为固定通道的方法。

    我缺乏有关这方面的信息。 如果您可以分享相同的内容、将对我非常有帮助。

    因此、我不期待这方面的任何具体情况。 因此、不需要查找 完整的配置文件用例。

    目标是使用另一个经典器件(任何配置文件都无关紧要、因为我不会访问配置文件功能)连接一个经典器件、所以可以看到跳频信号。 然后通过射频将跳频更改为固定通道。

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高斯基、

    [引用用户="Kaushik Chakraborty"]

    我的目标是在上述板与另一个具有 HFPDemo_AG 的板之间建立射频连接。 我使用 了 HFPDemo_AG 默认项目、并设法在两个板之间创建链接。

    建立连接后、我可以通过频谱分析仪看到跳频模式下的射频信号。 现在、我正在寻找一种解决方案、使用我可以停止跳频信号并将其设置为固定通道的方法。

    [/报价]

    当您连接此类两个应用程序时、您将运行配置文件级别用例。 此时无法将通道数限制为1 (即停止通道跳频)。 问题是、您可以让运行 HFPDemo_AG 的电路板充当 BT 测试的 DUT。 但您不能使另一端的 HFPDemo_HF 用作 BT 测试仪(例如停止信道跳跃)。

    [引用 user="Kaushik Chakkraborty">顺便说一句,我不期待这方面的任何特定配置文件。 因此、不需要查找 配置文件的完整用例。

    此方案没有此类配置文件。 您需要一个 BT 测试仪来完成此操作、CC256x EVM 将无法替代。

    [引用 user="Kaushik Chakraborty">目标是使用另一个经典器件连接经典器件(任何配置文件都无关紧要、因为我不打算访问配置文件功能)、因此可以看到跳频信号。 然后通过射频将跳频更改为固定通道。[/quot]

    我知道、但 BT 连接无法实现固定单通道操作。 它与单频率的 PHY 级测试用例不同。