This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:SIG 勘误表11838:需要固件修复补丁

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/840485/cc2564c-sig-errata-11838-need-firmware-fix-patch

器件型号:CC2564C

我们正在生产中的产品上使用 TI WL1833Q 和 CC2564C。 两个 TI 模块的固件都由 TI 工程师进行了定制更改、以解决特定于产品的用例。 因此、您能否将此修复程序作为 CC2564C 和 WL1833Q 的补丁文件提供、以便我们不会对产品进行任何其他新的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下帖子以解决您的自定义情况。  此帖子中提供了一封电子邮件、用于处理有关未提供 FW 补丁的设备的查询。

    e2e.ti.com/.../831349

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到过您推荐的帖子。 但是,该帖子提供了完整的固件 blob。 我希望仅以补丁文件的形式接收修复程序、以便能够以增量方式应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabirendu

    您还会询问 WL1833Q、该论坛完全不支持该功能。  TI.com 上未提供此器件的固件。  请使用电子邮件列表、以便正确处理这些自定义问题。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于 WL1833Q。 CC2564C 呢? 我们可以获取补丁文件吗? 还是应该使用相同的电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有与驱动程序/内核修补程序类似的修补程序文件。  SP 包含修复 ROM FW 代码所需的代码修复和.bts 文件。  它是我们为修复提供的唯一格式。  最后、您可能会以更专有的方式处理/集成到您的系统中。  同样、我们可以通过电子邮件列表将其与我们的专家之一脱机。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全可以为您提供 BTS 文件。 我需要的是仅包含必要命令的 BTS 文件。

    例如

    假设添加以下命令可修复问题、因此提供一个 BTS 文件、该文件只包含命令而不是完整的 BTS 文件。  

    SEND_HCI_VS_Write_CODEC 配置0xFD06、0x0200、0x00、0x00003e80、0x0001、 0x01、0x01、0x00、0x0010、0x0001、 0x01、0x0010、0x0001、0x00、0x00、 0x0010、0x0011、0x01、0x0010、0x0011、 0x00、0x00

    如果不可能、请告诉我、我们将联系 FAE。 过去、我们被告知 e2e 论坛是获取信息的最快方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabir、

    [引用 user="Prabirendu Bishnu"]

    例如

    假设添加以下命令可修复问题、因此提供一个 BTS 文件、该文件只包含命令而不是完整的 BTS 文件。  

    SEND_HCI_VS_Write_CODEC 配置0xFD06、0x0200、0x00、0x00003e80、0x0001、 0x01、0x01、0x00、0x0010、0x0001、 0x01、0x0010、0x0001、0x00、0x00、 0x0010、0x0011、0x01、0x0010、0x0011、 0x00、0x00

    如果不可能、请告诉我、我们将联系 FAE。 过去、我们被告知 e2e 论坛是获取信息的最快方式。

    [/报价]

    这不是 BTS 文件的使用方式。 TIInit_*.bts 服务包始终包含整个服务包,而不仅仅是以前版本的“差异”。 请联系 FAE 以清除此问题。  

    此致、

    Vihang