This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:除数据包监听器之外,还有其它捕获数据包的方法吗?

Guru**** 2927730 points

Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, CC2541, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/795268/cc2540-is-there-other-method-capture-data-package-except-packet-sniffer

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件:TIMACCC2541

尊敬的所有人

    Zigbee 可以 通过 Wireshark + TIMAC 方法捕获数据包。

    对于 CC2540或 CC2541, 除数据包监听器之外还有其它方法捕获数据包吗? 例如 ,Wireshark + TIMAC ? 还是其他人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用数据包监听器2为 Wireshark 提供监听器_agent、您可以参阅 software-dl.ti.com/.../users_guide.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yikai
    我选中“启用 CC13xx 或 CC26xx LaunchPad 的固件”,因此它不支持 CC2540或 CC2541?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 如果您希望寻找使用 CC254x 作为监听器硬件的替代产品、则没有这样的替代产品。