This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-CC2650:具有 cc2650 Launchpad 的 apds-9306/APDS-9306-065

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/791806/compiler-launchxl-cc2650-apds-9306-apds-9306-065-with-cc2650-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650OPT3001

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我使用的是 cc2650 Launchpad、我想连接 到 APDS-9306/APDS-9306-065传感器。 我使用 SensorOPT3001.c 作为参考。 我已更改板级配置文件中的从器件地址和 SDA、SCL 引脚编号

#define Board_LightSensor_ADDR (0x52)// APDS-9306-065的从地址

//传感器选择/取消选择
#define SENSOR_SELECT () SensorI2C_select (sensor_I2C_0、Board_LightSensor_ADDR) 
/* I2C */
#define Board_I2C0_SCL0 ioID_10 //IOID_4
#define Board_I2C0_SDA0 ioID_9 //IOID_5 

我是否能够使用 OPT3001库来使用 APDS-9306/APDS-9306-065?

如果不是、请向我提供一些建议。

谢谢、此致、

拉特纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您仍然需要根据 APDS-9306/APDS-9306-06数据表修改 I2C 命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用任何 I2C 示例作为使用其他 I2C 传感器开发代码的起点。
    通常、必须更改以下内容:
    -I2C 地址
    -必须访问的寄存器及其含义。