This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:BLE 连接、无需使用电源按钮

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/788539/cc2650stk-ble-connection-without-use-the-power-button

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK
大家好、
 我正在使用 python 脚本从 SensorTag 上可用的不同传感器收集数据。 从 SensorTag 用户指南中,在发送 bash 命令(gatttool)以建立连接后,需要按电源(right)按钮。
我想知道是否可以绕过此操作、或者我是否需要在每次建立 BLE 连接时对传感器进行物理激活。
我看了一下,没有找到这个问题的答案,如果问题已经得到解答,你能告诉我哪里?
 
提前感谢您的回答、
 
此致、

英尺
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI FT、
    按下按钮会触发要发送的广播(这将启用连接建立)。 可以更改固件、以便始终进行广播、尽管这会导致功耗降低、从而根据间隔设置快速消耗电池电量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joakim、您好!
    感谢您的回答。
    请说明如何继续更改固件?
    这是使用 UUID 进行修改的设置?

    此致、FT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Floran、

    我建议您从 SimpleLink Academy 开始了解低功耗蓝牙和 TI BLE-Stack。 (链接: software-dl.ti.com/.../overview.html )。 您可以从 BLE 基础知识开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie、

    感谢您提供链接、我将会阅读此内容。

    此致、FT