请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 您好!
我的客户对 CC2564MODA 的加电/断电序列有疑问。
客户计划将 MSP430F5x 器件用作主机控制器。
Q1)根据数据表第4.7.1.2节、只要 VDD_IO (1.8V)和 VDD_IN (3.3V)在 nSHUTD 为低电平期间斜升、就不需要时序要求。
客户计划通过 MSP430电源提供 VDD_IO 和 VDD_IN、因为 MSP430还需要1.8V 和3.3V。
我认为、只要 nSHUTD 在功率斜坡期间保持低电平、这不应该成为问题。 对吧?
Q2)我了解到慢时钟需要开启并在加电时保持稳定。
关断入口是否有慢时钟要求(nSHUTD 变为低电平)?
(需要打开或关闭等)
谢谢、此致、
田志郎一郎