你好
假设 CC2564通过 I2S 连接到编解码器、并设置为用作 I2S 从设备和辅助 A2DP/HFP。 这意味着编解码器应该控制位时钟。
但是、由于蓝牙音频采样率因使用情况而异(HFP 44.1为8或16、A2DP 为48)、因此还必须更改位时钟频率以匹配采样率。
这些时钟变化通常是如何处理的? 让系统控制器在 CC2564转换模式时告知编解码器切换时钟速度?
当 CC2564用作 I2S 主器件时、它是否会根据用例自动更改位时钟频率? 将 CC2564设置 为 I2S 主器件是否更可靠?
或者辅助 A2DP/HFP 模式是否包含某种采样率转换以允许恒定位时钟?