主题中讨论的其他部件:CC2564CMSP432BTBLESW、 CC2564C、 CC256XCQFN-EM、 CC3200AUDBOOST、 BOOST-CCEMADAPTER、 CC3200
大家好。 我正在开始新设计、想知道这是否是一个真正好的参考设计。 我之所以提出这一问题,是因为从 Stonestreet ( http://www.ti.com/lit/ug/tidu459a/tidu459a.pdf )为该电路板发布的软件堆栈 似乎不再受支持。 有什么想法吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。 我正在开始新设计、想知道这是否是一个真正好的参考设计。 我之所以提出这一问题,是因为从 Stonestreet ( http://www.ti.com/lit/ug/tidu459a/tidu459a.pdf )为该电路板发布的软件堆栈 似乎不再受支持。 有什么想法吗?
谢谢!
您好、Vihang、
我在 ti.com/lit/ug/swru497/swru497.pdf 上转到了 CC2564C TI 双模 Bluetooth协议栈 ,您建议使用该协议栈,但没有发送音频时出现问题。 我完成了第5-7页上要求的所有修改、并且能够连接到设备(本例中为 Bose 耳机)、我显然可以打开远程流、但我从未听到音频。 我查看了 I2S 信号(AUD_CLK 等)的时序信号、看不到正在生成时钟。 我还尝试了两组不同的板。 我仔细检查了所有4块板上的电缆和电压。 一切似乎都好。
您是否有任何人成功地使用 ti.com/lit/ug/swru497/swru497.pdf?上的说明 CC2564CMSP432BTBLESW 中是否有需要更改的配置未指定?
我实施了一周前的最新 Service Pack 更新。
谢谢、
Kevin
您好、Vihang、
我在 ti.com/lit/ug/swru497/swru497.pdf 上转到了 CC2564C TI 双模 Bluetooth协议栈 ,您建议使用该协议栈,但没有发送音频时出现问题。 我完成了第5-7页上要求的所有修改、并且能够连接到设备(本例中为 Bose 耳机)、我显然可以打开远程流、但我从未听到音频。 我查看了 I2S 信号(AUD_CLK 等)的时序信号、看不到正在生成时钟。 我还尝试了两组不同的板。 我仔细检查了所有4块板上的电缆和电压。 一切似乎都好。
您是否有任何人成功地使用 ti.com/lit/ug/swru497/swru497.pdf?上的说明 CC2564CMSP432BTBLESW 中是否有需要更改的配置未指定?
我实施了一周前的最新 Service Pack 更新。
谢谢、
Kevin
尊敬的 Kevin:
我整合了 CC2564C + MSP432P401设置来运行 A3DPDemo_SRC 演示、并复制并修复了您看到的问题。
问题是、虽然 SWRU497中的指令提到将 CC2564C PCM 接口置于从模式、但在运行 A3DPDemo_SRC 演示时、编解码器仍配置为从模式。 这意味着 PCM 接口根本不会像您发现的那样计时。
解决此问题的方法是简单地将 CC2564C 设置回 PCM 主模式。 这使得它生成 PCM 时钟并将其提供给编解码器。
您可能遇到的最后一个问题是、默认情况下、AUD_IN 信号通过 CC256XCQFN-EM 上的 R11拉至接地。 这会阻止编解码器在中提供 PCM 音频。 如果您尚未移除 R11、则需要移除 R11。
因此、对于 CC256XCQFN-EM、正确的电阻设置为 R11 = DNP、R18 = DNP、R19 = 10kOhm。 请修改您的电路板以获得正确的电阻器配置、然后再次尝试运行 A3DPDemo_SRC 演示。
此致、
Michael
很棒! 非常感谢。 但是 、如果 TI 的参考设计一直在 ti.com/lit/ug/swru497/swru497.pdf 上出现错误、那么自从该参考设计使用3年以来、我又怎么会第一次发现它呢? 3年来,没有人反对这种做法?
如何按照您的建议将 CC2564C 设置回 PCM 主模式?
由于时钟信号现在将来自 CC2564C、而不是来自 CC3200AUDIOBOOST 上的音频编解码器: R11是 DNP、因此音频信号未接地、R19是10K (或对地短路)、因此时钟信号沿正确方向传输、而 R18是 DNP。 对吧?
我还发现了许多其他更小的问题、其中原理图在这里标记不正确、并且堆栈中有一个小错误、其中#if 应该是#ifdef (在 HAL.C 文件中搜索_support_audio_codec_)。
谢谢。
最近、我在 CC2564CMSP432BTBLESW 的 A3DPDemo_SRC 也遇到了同样的问题
(MSP-EXP432P401R+ BOOST-CCEMADAPTER + CC256XCQFN-EM + CC3200AUDBOOST)
我看到了用户指南(http://www.ti.com/lit/ug/swru497a/swru497a.pdf) 表1。 第5页。 建议移除 R11 电阻 器、然后 A3DPDemo_SRC 启用以传输音频。
我只是重放给某人、以了解这 项建议是否有效。
我采用 伏欧姆毫安表 来测量 R11电阻器、在移除 R11电阻器之前、值为零欧姆。 为什么 R11的产品 CC256XCQFN-EM 原始状态 与 R18的卸载状态不同?
用户指南中的音频演示(A3DP Demo_SNK、A3DP Demo_SRC、HFP Demo_AG、HFP Demo_HF 和 HSP Demo)仅 需要 A3DP Demo_SNK R11为零欧姆或 卸载 状态,而其他则为 卸载 状态。 电阻器非常小、我认为安装可能比 卸载更容易。
是的 Jussie、TI 最终将参考设计修复为 ti.com/lit/ug/swru497a/swru497a.pdf。 文档现已正确(2019年9月)。
R11需要移除。 需要移除 R18。 R19可以短接在一起、也可以在引脚上放置10k Ω 电阻器-这两种方式都可以正常工作。 这会设置 CC256x 板上的电平转换器、以将两个 I2S 时钟发送到 CC3200板。 音频信号从 CC3200板发送到 CC256x。
然后安装软件、使这些板充当 BT 音频源设备。
祝您好运-我花了一周时间才在他们的文档中发现此错误!