This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:HCI UART

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/834536/cc2650-hci-uart

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2560

我们使用的是 cc2650、但无法找到如何通过 HCI UART 对其进行控制、我们刚刚发现 CC2560支持 HCI UART。  

是否有任何固件或解决方案可以帮助我们将 cc2650用作 HCI UART?   

如果是、请为我提供下载固件的 URL。

如果有任何其他解决方案、它将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaabani、

    我想您的意思是从外部 MCU 的角度来看、请看以下内容:

    http://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joakim、  

    感谢您的回答!

    我不想使用 simplelink MSP432P401。 我想直接在 Linux 平台上使用 c2650作为 HCI UART (raspberrypi)。

    此致、
    Chabani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们尚未为此投资任何示例代码。 请注意、在这种情况下、低功耗蓝牙的目的是在无线 MCU 上运行应用、而不是在外部处理器上运行应用。