This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:SmartRF 闪存编程器2 1.8.1在 Windows 7上崩溃

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/832988/cc2650stk-smartrf-flash-programmer-2-1-8-1-crashes-on-windows-7

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件: CC2650UNIFLASH

你(们)好

我有一个连接到 CC2650STK 传感器标签的 XDS110。 我安装了上述版本的 SmartRF 闪存编程器2。

当我第一次运行时、我被告知 XDS110需要固件更新、尽管它刚刚在 Linux 下使用 CCS9.1进行了更新。

更新不成功、显示错误消息"Upgrade did not sues"、对话框在50%处挂起。

我必须说取消、在出现蓝屏时、我必须重新启动。

然后,当我再次启动程序时,在选择目标设备(CC2650)并选择“擦除闪存”后,应用程序崩溃。

Windows 7 SP1上是否支持 SmartRF Flash Programmer 2?

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    遗憾的是、CCS 和 SmartRF 闪存编程器2所需的固件版本不匹配。 预计今后将进行更新,但不会是短期更新。 另一种选择是使用 UniFlash 工具: http://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    SmartRF Flash Programmer 2受 Windows 7 SP3支持。 我们没有任何 Windows 7 SP1来验证是否存在问题。

    固件更新失败后、您可以在哪里再次使用 CCS?

    您还可以尝试使用 CCS 之后的工具来执行固件更新。 您通常会在以下文件夹中找到该文件:"c:\ti\ccs_base\con\uscif\xds110"。 有一个“Readme”文件,其中包含有关如何使用它的说明。

    此致、

    Øyvind μ A

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    虽然我能够更新 XDS100上的固件并设置序列号、但更换引导加载程序失败:

    ❯./xdsdfu -m                           

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<设备0 >>

    VID:0x0451   PID:0xbef3
    器件名称:  XDS110探针、带 CMSIS-DAP
    版本:      3.0.0.2
    制造商: 德州仪器(TI)
    序列号:   00000000
    模式:         运行时
    配置:标准

    将器件切换至 DFU 模式。
                                                                                                                                                                                                                                                 
    /media/p/nuage/dev/ti/ccs910/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110   
    ❯./xdsdfu -b boot_loader.bin -r

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

    更换引导加载程序可能会导致 XDS110不可用。
    是否要继续(Y/N)?  %                                                                                                                                                                                                                                             
    /media/p/nuage/dev/ti/ccs910/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110   
    ❯μ A

    实际上,命令./xdsdfu -b boot_loader.bin -r 会立即返回,而不会给我输入 Y 或 N 的机会

     

    此致

    Peter