主题中讨论的其他器件: CC2640、 MSP430FR5994
您好!
我能够在两个 MSP430FR5994和两个 CC2640R2F Launchpad 之间成功使用 SPI。 现在、我尝试在 MSP430FR5994 (主器件)和 CC2640R2F (从器件)之间进行数据通信。 我在做这项工作时感到很烦。 我已阅读这两个器件的文档、并尝试将 SPI 通信配置为 cc2640支持的最大时钟频率作为从器件:4MHz、相同的时钟极性和相位、但仍然看不到数据。 我将 msp430fr599x_euscia0_spi_11.c 示例用于 msp430fr5994主器 件、并将 spisave_CC2640R2_LAUNCHXL_tirtos_ccs 示例用于 cc2640R2F 从器件。 我已经尝试通过移除握手和 Board_SPI_MASTER_READY 和 Board_SPI_SLAVE_READY 引脚来移植两个项目的代码。 理想情况下、SPI 是一种通信协议、无论器件如何、它都必须工作。 请告诉我如何实现它。 是否有任何其他示例代码可帮助我启动 SPI 通信。 我对这一点非常不喜欢。 如果有任何帮助,我会很感激!!!
谢谢、
Rohit