This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:PCM/UART 数据波形测试方法

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/850528/cc2564c-pcm-uart-data-waveform-test-method

器件型号:CC2564C

你(们)好  


  我们现在使用 cc2564c 模块测试产品、在测试过程中、我们发现需要解决以下两个问题:

 当 cc2564c 用于音频部件时、 我们发现 PCM 波形有时异常、有关更多详细信息、请参阅下图。 如图所示、正常故障边沿大约为3ns、但当它异常时、它几乎为1.3us。 请告诉我 这种异常现象有什么问题。   (重新制造:PCM 迹线上没有任何电容器。)

  

我们如何触发 HCI_CTS 信号、我们需要测试 UART 时序特性以确认其是否与规范匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user6050664]\n 正常故障边沿约为3ns、但异常时、故障边沿约为1.3us。 请告诉我 这种异常现象有什么问题。   (Remake:PCM 跟踪中没有任何电容器。)

    哪个 PCM 线路显示了此行为? 您是否已验证通过 PCM 接口连接到 CC2564C 的器件? 此远程设备也可能出现故障。

    [引用 user="user6050664"] 2.我们如何触发 HCI_CTS 信号,我们需要测试 UART 计时特性以确认其是否与规范匹配。

    HCI_CTS 信号是 CC2564C 的输入。 请检查主机处理器/微控制器侧的实现以触发此信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记添加了原理图。 请参阅以下附件。

    PCM 线路直接连接到 CPU TDM 端口。 当 CC2564C 工作时、如果这意味着 PCM 接口工作、我可以通过 BT 耳机听到远程设备发出的语音?

    我们可以捕获 CC2564C 到 CPU 的 HCI_RTS 信号、这意味着 CC2564C 想要与 CPU 通信、对吧? 但是、如果 HCI_CTS 信号意味着 CPU 同意这次通信、则允许其作为低电平执行? 那么、如果我想更改 HCI_CTS 信号、这是由于 CPU 工作条件造成的、对吧?

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_BT-Module.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是否有任何更新?

    谢谢!!