This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2650:蓝牙节能

Guru**** 2604735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/854780/compiler-cc2650-power-saving-in-bluetooth

器件型号:CC2650

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们将 CC2650F128RGZT 用作开发环境。

我有以下问题:

power_saving 的用途是什么?

什么是 Power_setConstraint?

此致、

Ankita Tayade。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果引用定义的符号 power_saving、则此符号用于 TI 示例中的某些条件编译。 在其中的一些器件中、如果定义了符号 power_saving、则器件无法进入睡眠模式。 我建议您对特定示例的代码进行简单研究、以查看此符号的使用位置。

    关于 Power_setConstraint 函数、它允许开发人员在待机、断电和空闲模式期间设置电源域或不指定电源域的限制。 有关更多详细信息、请参阅电源管理用户指南。 在前面所述、我要强调的是、此函数不应在应用级别(仅在 TI 驱动程序级别)使用。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cl é ment、

    感谢您的回复。 在 TI 提供的蓝牙协议栈2.2.3中,我们将使用简单外设示例。

    我有以下问题:

    在 Simple Peripheral 示例中,power_saving 的意义是什么?

    此致、

    Ankita Tayade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    power_saving 用于执行示例的条件编译。

    -如果符号是*未*定义的,则不允许器件进入待机或断电模式。 该配置有助于调试。

    -如果定义了符号,则器件可以进入待机或断电模式以节省能源。 电源驱动器将处理此问题。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankita、您好!

    由于您的问题与此主题的第一个主题无关、我已将其移至第二个主题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/855568

    如果当前线程已解析,请将其标记为:)

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复