This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:如何定义蓝牙发送器- GFSK 最大射频输出功率

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/825493/cc2564-how-is-the-bluetooth-transmitter---gfsk-maximum-rf-output-power-defined

器件型号:CC2564

 最大射频输出功率指定为最小10dBm、典型值为12dBm。

1、这是如何定义的?

例如 、这是在定制设置中使用特定频率的单个音调还是一系列数据包以及数据速率和数据进行测量?  这是针对任何数据包测量的峰值功率、或一个数据包的平均功率、一系列通道的平均功率等

2.在我们的设计中包含器件时、推荐使用什么方法来验证发送功率? (单频、通道1、1Mbps、9 PRBS 接入数据包分析器或频谱分析仪、启用最大保持功能?)

感谢您的响应、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    但愿一切顺利。 测量的输出功率数据表编号是 给定频率和调制下的发射时间内的平均功率。 例如、如果您在何处为给定通道传输连续信号、则应测量通道功率(平均值)以确定输出功率。 您可以使用频谱分析仪来测量通道功率、也可以使用 IQView 等仪器来测量通道功率。 由于信号将是100%占空比、因此您可以使用最大保持、测量的数字将是平均功率。

    另一方面、如果传输的信号不是100%、则需要确定占空比并将占空比校正因数添加到测量数据中。 您可以使用频谱分析仪上的零量程来实现这一目的。 例如、如果占空比为50%、则您将使用最大保持向频谱分析仪上的测量数据添加3dB。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz