This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564MODN:CC2564MODN 的 hciattach

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/823741/linux-cc2564modn-hciattach-for-cc2564modn

器件型号:CC2564MODN

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是通过 UART 连接到 CC2564MODN 的 IMX6ULL。 我有"协议未被抑制"问题。

我的 Bluz 版本是: v5.49。

什么是正确 的 hciattach 命令?

当我写时:

hciattach -t 30 -s 115200 /dev/ttymxc1 Texas 115200
找到了德州仪器的芯片!
固件文件:/lib/firmware/ti-connectivity/TIInit_6.7.16.bts
已加载 BTS 脚本版本1
TExaS:将波特率更改为115200、将流控制更改为1
将 TTY 设置为 N_HCI 线路规则
无法设置设备:不支持协议
无法初始化设备:不支持协议

当我写入时:


root@imx6ull14x14evk:~ hciattach /dev/ttymxc1 Texas 115200流程
找到了德州仪器的芯片!
固件文件:/lib/firmware/ti-connectivity/TIInit_6.7.26.bts
无法打开固件文件:无此类文件或目录
警告:找不到 BTS 文件:/lib/firmware/ti-connectivity/TIInit_6.7.26.bts
将 TTY 设置为 N_HCI 线路规则
无法设置设备:不支持协议
无法初始化设备:不支持协议

在第一个案例中、Bluez 搜索 TIInit_6.7.16.bts 文件、在第二个案例中、Bluez 搜索 TIInit_6.7.26.bts。

正确的命令是什么?

什么是正确的.bts 文件?

我在哪里找到了正确的文件?

有人可以帮助我吗?

塞尔吉奥。