This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:通过 UART 创建音频的可能性

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/843984/cc2564moda-possibilty-to-creata-audio-via-uart

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

是否可以将音频数据从主机控制器发送到 CC2564、以便在 I2S 输出端输出?

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否  在 PCM 总线上完成同步音频(SCO)或辅助 A2DP。  用于流式音频的 A2DP 数据在 UART 总线上完成。

    此致、

    特拉维斯