This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541EMK:CC2541

Guru**** 2693295 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574693/cc2541emk-cc2541

器件型号:CC2541EMK
主题中讨论的其他器件:CC2541

大家好、 CC2541专家、  

我正在尝试使用 CC2540DK 和 CC2541EMK 测量 CC2541 TX 功率级别。      

即使 CC2541 最大 TX 功率通知为0dBm、 实际最大测量值也约为-4dBm。   比 规格低4dB。    

我确实 通过 RS232 I/F 通过 HCI 命令控制 TX 功率   并验证了是否通过 HCI 命令更改了 TX 功率级别。   

测量是由 Advantest 的频谱分析仪 R3267完成的。    其他 BLE 工具、例如 TC-3000c

也显示了相同的结果。    

我认为 CC2541EMK 应该是最优化 的样片 PCB、以检查 CC2541射频性能。  

问题出在哪呢?   有人可以帮助这一点吗?   

谢谢!

YS

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 YS、
    您能更详细地描述您的硬件设置吗?
    同轴电缆和连接器会有一些损耗、您是否测量过这种损耗?
    是否可以尝试改用 SmartRFStudio 设置测试?