This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:Microchip 私有 GATT 配置文件:是否提供透明 UART 实现?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571957/cc2650moda-microchip-private-gatt-profile-transparent-uart-implementation-available

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650BLE-STACK

您好!

我的一位客户正在评估我们的 CC2650MODA 模块。 他正在与一个固定的"主"通信、该"主"使用 Microchip RN4677模块。 它们不能更改主设备上的 FW。 主器件使用专用 GATT 服务进行串行数据传输、该服务名为"Transparent UART"。

客户能够在两个 CC2650 Launchpad 之间进行通信、现在正在尝试与主设备进行通信。 我们是否在蓝牙堆栈上提供了实现方案来建立与 Microchip 模块的通信?

谢谢、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    TI 不提供 Microchip "Transparent UART"定制 GATT 服务的实现。 但是、您可以使用 BLE-Stack SDK 在 CC2650MODA 上实现任何定制的 BLE GATT 服务。 我建议他们从 Microchip 获取服务应用手册和参考代码、并将其用作开发定制服务的指南。 我们还有一个用于开发定制 GATT 服务的 SimpleLink Academy 模块、请参阅 www.ti.com/simplelinkacademy。

    祝你一切顺利