请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540 嗨、大家好、
我在 CC2540模块上使用 BLE Bridge 项目、并尝试将从自定义 Android 应用程序接收到的20字节数据传输到串行终端(RealTerm)。 我使用的模块是 RF-BM-S02、我使用的是 FTDI USB-UART 转换器电缆、将模块连接到我的笔记本电脑。 我已单步执行代码,接收到的数据似乎已成功写入模块 UART (从 sendDataToHost()函数返回成功条件),但由于某种原因,串行终端中不显示任何内容。 波特率设置为115200、我已检查模块固件和串行终端中的波特率是否相同。
此项目是否开箱即用、或者是否需要进行一些配置才能将接收到的数据发送到串行终端?
谢谢、
Tony