主题中讨论的其他器件: CC2564
TI 朋友和家人、
来自我们的朋友:
----
我正在尝试使用 CC2564MODN 蓝牙模块启动和运行我的应用程序,我已经取得了一些成功,但需要一些帮助。
到目前为止、我已经能够运行 HFP 演示(无音频)、甚至调整了一些配置、使其能够实现我想要的更多功能。 现在、我想将 BT 模块与音频编解码器结合起来、使用 I2S 接口实际推送音频。 我遇到的问题是如何在我的编解码器端配置 I2S 接口。
我通过探测(逆向工程)学到的东西
· CC2564似乎作为 I2S 主机运行
· 帧同步为16kHz
· 位时钟的频率略高于3MHz (3.078?)
我无法确定的是:
· 每个字有多少位?
· 左或右对齐?
· TDM 插槽是否在播放中(左与右)?
· 还有事吗??
我尝试深入了解 HFP 示例源代码,但我无法找到有关 CC2564上编解码器设置更改位置的任何信息。 这意味着使用默认值或堆栈使用特定于供应商的命令、但它们隐藏在库文件中、不可用作源代码。
我有一个普遍的关切,即这方面的支持可能很难获得。 最重要的是,我不确定堆栈是否会为我提供配置 I2S 参数的选项。
--
欢迎任何评论(特别是关于上述数据格式的问题)。
Ty、
是的