This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:WMCU_SWO

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, CC2640R2F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1180544/cc2640-wmcu_swo

器件型号:CC2640

我正在学习 LAUNCHXL-CC2640R2_1_0_0_Schematics.pdf、我想知道"WMCU_SWO"网络链接的功能是什么? 除了引脚很少的低功耗蓝牙器件外、所有采用 XDS110的蓝牙 LaunchPad 中都存在此网链路。
尝试实现 XDS100v2、而不是 XDS110、我注意到 CC2640R2FRGZ 的 DIO18_RTS/SWO 引脚仍然未使用。 它具有什么功能? 如果它具有特定的功能、我是否仍可以使用 XDS100v2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    这是串行线输出(SWO)引脚、用于 通过一个引脚将软件生成的消息流、数据跟踪和分析信息导出到串行线查看器(SWV)接口。  您可以从 TRM 中了解有关此功能的更多信息。  这对于常见的 JTAG 编程/调试应用来说是不必要的。  话虽如此、无法使用 XDS100v2对 CC2640R2F 进行编程。  请参阅此 类似的 E2E 主题 (以及 其他主题)、并考虑改用 XDS100v3或 XDS110。

    此致、
    Ryan