This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Hari、
我已经提供了我们的开机初始化、配对、设备重启后的电话连接请求、设备的自动连接请求的固件日志。
是的、我们将存储链接密钥并将其重复用于连接。
/*开机时的初始固件日志*/
端口号:1.
HFRE_Open_handsfree_Server_Port:功能成功。
HFRE_Register_handsfree_sdp_Record:功能成功。
****服务器端口已打开(AG 的 RFCOMM)并 注册 SDP 记录已完成*****
GAP_Register_Remote_Authentication()成功。
/*配对固件日志*/
****配对已开始*****
远程设备 IO 能力:显示是/否、MIPTM
远程设备的本地设备 IOCapability 请求(0x94652D76EBB8)
GAP_Authentication_Response ()成功。
atUserConfirmationRequest:0x94652D76EBB8
自动接受:872098
GAP_Authentication_Response ()成功。
未处理的 GAP 验证事件。 11.
atLinkKeyCreation:0x94652D76EBB8
链接密钥:0xDE31ABAA76CE719C6BBB35EF693A6244
链路密钥存储在本地。
****配对完成*****
etHFRE_Open_Port_Indication、Port_ID:0x0001、板:0x94652D76EBB8。
活动连接数:1.
**** AG 与 RFCOMM 端口上的 HF 连接(服务级别连接建立已启动*****
etHFRE_Control_Indicator_Status_Confirmation、Port_ID:0x0001、CALL、false。
etHFRE_Control_Indicator_Status_Confirmation、Port_ID:0x0001、CALLSETUP、0。
etHFRE_Control_Indicator_Status_Confirmation、Port_ID:0x0001、service、true。
etHFRE_Control_Indicator_Status_Confirmation、Port_ID:0x0001、SIGNAL、5.
etHFRE_Control_Indicator_Status_Confirmation、Port_ID:0x0001、Roam、false。
ServerPortIndex:1,已连接 :false,IsInActiveSCO :false,IsInActiveAudio:false。
****收到远程设备(AG) 的当前指示灯状态 ****
etHFRE_Control_Indicator_Status_Confirmation、Port_ID:0x0001、BATTCCHG、5.
etHFRE_Open_Service_Level_Connection_Indication、Port_ID:0x0001
RemoteSupportedFeaturesValid :对
RemoteSupportedFeatures :0x00000367
RemoteCallHoldMultipartySupport :0x00000000
HFRE 启用呼叫线路识别
HFRE 启用远程呼叫等待通知
状态结果0
ServerPortIndex :1,isconnected : true,IsInActiveSCO : false,IsInActiveAudio : false。
****已使用远程设备(AG)*****打开服务级别连接
/*Restart 后的日志如果我们从电话发起连接*/
atLinkKeyRequest:0x94652D76EBB8
GAP_Authentication_Response ()成功。
etHFRE_Open_Port_Indication、Port_ID:0x0001、板:0x94652D76EBB8。
活动连接数:1.
**** AG 与 RFCOMM 端口上的 HF 连接(服务级别连接建立已启动*****
etHFRE_Control_Indicator_Status_Confirmation、Port_ID:0x0001、CALL、false。
etHFRE_Control_Indicator_Status_Confirmation、Port_ID:0x0001、CALLSETUP、0。
etHFRE_Control_Indicator_Status_Confirmation、Port_ID:0x0001、service、true。
etHFRE_Control_Indicator_Status_Confirmation、Port_ID:0x0001、SIGNAL、5.
etHFRE_Control_Indicator_Status_Confirmation、Port_ID:0x0001、Roam、false。
ServerPortIndex:1,已连接 :false,IsInActiveSCO :false,IsInActiveAudio:false。
****收到远程设备(AG) 的当前指示灯状态 ****
etHFRE_Control_Indicator_Status_Confirmation、Port_ID:0x0001、BATTCCHG、5.
etHFRE_Open_Service_Level_Connection_Indication、Port_ID:0x0001
RemoteSupportedFeaturesValid :对
RemoteSupportedFeatures :0x00000367
RemoteCallHoldMultipartySupport :0x00000000
HFRE 启用呼叫线路识别
HFRE 启用远程呼叫等待通知
状态结果0
ServerPortIndex :1,isconnected : true,IsInActiveSCO : false,IsInActiveAudio : false。
****已使用远程设备(AG)*****打开服务级别连接
/*自动连接请求固件日志*/
HFRE_Open_Remote_Audio_Gateway_Port 结果= 2
atLinkKeyRequest:0x94652D76EBB8
GAP_Authentication_Response ()成功。
ATAuthenticationStatus:0 Board:0x94652D76EBB8
未知/未处理的 GAP 事件:1.
HFRE 打开端口确认事件:
HFRE 端口 ID :2,端口打开状态:0
etHFRE_CLOCK_Port_Indication、Port_ID:0x %、状态:0x0002。
此致
Rutvik Fadia