工具/软件:TI-RTOS
您好!
我使用 CC2650开发了一个应用、并使用简单外设作为起点。 为了能够在不进入调试模式的情况下运行程序、我必须使用 BIM 刷写电路板、然后使用 Stack 和更新的应用 主要问题是我创建的应用程序不适合可用的闪存。 我已经禁用了 OAD 以释放更多空间、但仍然需要在 cc26xx_app_oad.cmd 中更改 flash_app_base、以便能够适应导致 BIM 没有空间的应用和堆栈。
默认 的 FLASH_APP_BASE 值为0x00001000、当我将其更改为0x800时、我的应用适合、但正如我知道的、0x0000到0x1000将由 BIM 使用。 这就是它们之间将存在重叠的原因。
我是否有任何方法可以使 BIM 适合这种情况?
线性 BIM 传感器在调试模式下工作良好、当我停止调试模式时、甚至从定制板上移除编程器时、它仍然工作、但当我拔下电路板并再次为其加电时、它不工作。 这就是为什么我必须使用 BIM (我不知道我是否正确)