This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:CC2564MODN 和印刷天线

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570285/cc2564modn-cc2564modn-and-printed-antenna

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件: CC2564

在 CC2564MODN 数据表中、它提到该模块必须与指定的芯片天线配合使用(CC2564MODN 数据表第6.2.1.3段)。 这是为了保持 FCC 合规性。 将模块与传统 CC2564文档中所述的印刷倒置 F 型天线配合使用时是否存在任何问题。 我打算遵循发布的所有其他设计指南。 看起来、该模块基本上是具有晶体和滤波器的 CC2564。 我认为印刷的倒置 F 型天线可以正常工作、但对芯片天线的数据表建议感到不安。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该模块已通过芯片天线类型认证。 更改天线类型是2类允许的更改、需要根据 FCC 准则进行额外的测试。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。