This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 中天线的范围是多少?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570139/cc2650moda-what-is-the-range-from-the-antenna-in-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

CC2650MODA 的范围是多少?

PCB 天线的100米长的 CC2650 Launchpad 上。

CC2650MODA 天线具有相同或更好的性能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC2650MODA 使用集成天线。 它的性能与 CC2650 LaunchPad 上的 PCB 天线大致相同。

    (当 MODA **未**安装在 Launchpad (例如 MSP432)上时,天线的接地层会更小,因此这可能会提供更短的距离。)