This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564连接休眠

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566023/cc2564-cc2564-connection-sleep

器件型号:CC2564

您好!

我将使用具有 SPP 配置文件的 PAN1326B 模块(基于 CC2564芯片组)。 一切都很好、但我注意到、由于 SPP 连接已建立、大约20秒内没有活动、蓝牙会进入某种睡眠模式。 连接仍正常、但当链路变为活动状态(例如、接收到一些字节)时、恢复大约需要2秒钟。 我已经尝试通过"VS_Enable_SLEEP_Mode"并注释掉 support_transport 的定义来禁用此功能、但没有成功。 无论如何都能帮助我吗?

其他信息:我使用 STM32F411作为 MCU。


谢谢、

Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    这可能是由监听模式引起的。 您能否在 OpenStack ()函数中更改以下内容以禁用监听模式并查看此延迟是否消失?

    更改:  

    if (HCI_Command_SUPPORTED (BluetoothStackID、HCI_SUPPORTED_COMMAND_WRITE_DEFAULT_LINK_policy_bit_number)> 0)
    HCI_Write_Default_Link_Policy_Settings (BluetoothStackID、(HCI_LINK_policy_settings_enable_master_slave_switch|HCI_LINK_policy_settings_enable_sniff_mode)、&Status); 

    至:  

    if (HCI_Command_SUPPORTED (BluetoothStackID、HCI_SUPPORTED_COMMAND_WRITE_DEFAULT_LINK_policy_bit_number)> 0)
    HCI_Write_Default_Link_Policy_Settings (BluetoothStackID、(HCI_LINK_policy_settings_enable_master_slave_switch)、&Status); 

    更多参考资料可在以下相关主题中找到: e2e.ti.com/.../1951268

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这确实是一个问题。

    最棒的

    Daniele