This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:Piet@ExperTronics.com

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/634320/cc2650stk-piet-expertronics-com

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他部件:CC2650BLE-STACK

首先是下载固件版本1.5的位置、然后是如何解决错误(请参阅附件)

此致、

皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piet、

    您是指1.50 SDK 吗? 您可以从以下网址下载: www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

    您应查看相关属性的属性。 有关属性和权限的详细信息,请访问 :dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marie:

    我正在使用 TI SensorTag CC2650、而不是 CC2640R2、或者这是同一款产品!
    不是、我不是说1.50 SDK、而是指用于 TI SimpleLink 多标准 SensorTag CC2650STK 的固件版本1.5

    谢谢、

    皮埃特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piet、

    您可以在此处找到适用于 CC2650 Sensortag 的最新软件: www.ti.com/.../ble-stack (BLE-Stack 2.2.1)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    我在之前和今天早上下载了、但结果仍然相同。 您能告诉我这是哪个版本的固件吗? 我知道这是最新的 BLE 堆栈、但我需要 CC2650STK 的最新固件。

    提前感谢

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piet、

    当您下载 BLE-Stack 时、最新兼容版本的 TI-RTOS 与它捆绑在一起。

    您从哪里获得了版本号1.50?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piet、

    作为对 Marie 上述问题的补充、TI BLE Wiki 上的 SensorTag 用户指南中列出了 SensorTag 固件版本。

    祝你一切顺利