This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:如果启用了优化功能、为什么不会进行#39;t BLE 广播?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/634004/rtos-launchxl-cc2650-why-doesn-t-ble-advertise-if-optimization-is-enabled

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们在 simple_peripheral 项目基础上构建了应用。

为了减小代码大小、我们根据优化帮助尝试了不同的优化级别。 但我们发现、BLE 仅在我们关闭优化时进行广播。

有人成功做到了吗? 为什么 BLE 不以优化模式广播?

谢谢、

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、simple_peripheral 默认启用优化、并且效果良好。 您使用哪种 BLE Stack 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    我使用的是 SDK 版本"2_02_01_18"。

    谢谢、
    Bharath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在构建示例时、您是否在 CCS 中使用 TI 编译器 v5.2.6?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我在 CCS 中使用的是 TI 编译器版本5.2.6。

    谢谢、
    Bharath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尝试原始 simple_peripheral、它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Chen。
    我可以在没有代码的情况下连接到简单外设。 我将在不更改优化设置的情况下添加我们的代码、并检查 它是否起作用。

    Bharath