主题中讨论的其他器件: CC2640、 CC2564MODA
大家好
我们将 CC2564MODN 模块连接到 STM32F412 CPU。 BT 模块连接到以下 PCB BT 天线: 链路。
我们面临一个问题、即每个通道的发射频率偏移-1MHz。
例如、当选择 BT LE 发送测试模式(如 TI wiki 中所述)时、我们会看到以下中心频率:
HCI_BLE_Transmiter_Test 0x201E、TX_Channel、Data_Length、Payload_Type
- TX_Channel:0 -> 2401 MHz、而不是2402 MHz
- TX_Channel:19 -> 2439MHz、而不是2440MHz
- TX_Channel:39 -> 2479 MHz、而不是2480 MHz
TX 频率:2402 + 2*k、 其中 k 为通道(最大 val 为39)
我们得到2402+2*k-1MHz。
这种转变的原因可能是什么?
使用的 SP:v1.6 (链接)
HCI 版本信息:
16:06:29.341 --
16:06:29.341数据包"HCI_Command_Complete_Read_Local_Version_Information_Event"、操作码0x1001
16:06:29.341参数:
16:06:29.341|数字 HCI 命令:0x01
16:06:29.341|命令操作码:0x1001
16:06:29.341 |状态:0x00 (成功)
16:06:29.341 | HCI 版本:0x06 (蓝牙 HCI 规范4.0)
16:06:29.341 | HCI 修订版:0x0000
16:06:29.341 | LMP 版本:0x06 (蓝牙核心规范4.0)
16:06:29.341|制造商名称:0x000d (TExaS Instruments Inc.)
16:06:29.341 | LMP Subversion:0x1b90
16:06:29.341 --
HCI_VS_READ_Patch_VERSION
16:20:36.567数据包"HCI_Command_Complete_VS_Read_Patch_Version_Event"、操作码0xx22
16:20:36.567参数:
16:20:36.567 |数字 HCI 命令: 0x01
16:20:36.567 |命令操作码:0xx22.
16:20:36.567 |状态:0x00 (成功)
16:20:36.567 |启用掩码:0x2bac00000000
16:20:36.567 | ReleaseMajor 0
16:20:36.567 | ReleaseMinor : 0
16:20:36.567 |包装 ID:0
16:20:36.567 |内部版本号:16.
此处报告了一个类似的问题、但对于另一个器件 CC2640而言。 这使用一个外部24MHz 晶振。
此致、
Martin