This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:支持散射网中的 SCO 通道

Guru**** 2769045 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/629231/cc2564c-support-sco-channels-in-scatternet

器件型号:CC2564C

您好、查姆斯、

CC2564C 是否能够支持 散射网中的同步面向连接(SCO)通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DJ-NG、

    我们已将您的帖子分配给相关专家、您很快就会收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DJ、

    您是否指的是控制器处于散射网方案时的 SCO 连接? 或者在散射网中有2个 SCO 连接(2个不同的微微网)?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    CC2564C 位于移动车辆中

    连接1:移动车辆–头盔。
    连接2:移动车辆–电话

    应该有两个 SCO,更好的 eSCO 连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang、

    您的回复缺失:CC2564C 是否可以连接2个 SCO/eSCO?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DJ、

    很抱歉耽误你的时间。

    我的理解是、理论上是可行的、但这种类型的拓扑会有许多连接问题、从而导致语音下降和干扰。

    我在内部询问、以获取有关此问题的确认信息。 敬请期待。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ、

    按照 Vihang 的回答进行操作。

    不建议这样做。

    它实际上取决于 eSCO 的定义、但是、只要处于分散网络中、我们就会在每次不同网络之间发生变化时丢失时隙、

    由于两个不同网络的时钟未对齐。

    将这两个语音连接相加将导致许多丢失的语音数据包和重新传输(再次取决于 eSCO 类型)。

    尽管如此、不建议采用这种方案、因为由于拓扑结构困难、语音可能会受到影响。

    BR、

    陈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢陈、

    我与客户核实、如果它涉及到他们的用例、可能会回来。