This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 和 Android 7.1

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/626262/cc2564c-cc2564c-and-android-7-1

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC2564

你好。

我在 Linux 系统上使用的是 CC2654C、但 我必须将系统更改为 Android 7.1。

以下是我的问题、请查看。

1) 1)是否可以在 Android 7.1系统上使用 CC2564C?

2) 2)我是否有 Android 7.1的任何参考? (源代码、文档...)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给相关工程师,并将很快返回给您

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Android 使用、用于 BT 的 Bluedroid 堆栈。 但是、TI 仅支持用于 Linux 部署的 Blutopia 栈。 因此、您需要一个连接到 Bluedroid 的端口才能在 Android7.x 环境中使用 CC2564。 目前、我们尚未计划为 WL18xx/CC256x 器件提供 Bluedroid 端口。

    谢谢