This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:在指定广播信道上扫描。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/659371/cc2540-scanning-on-a-specified-advertising-channel

器件型号:CC2540

专家、

是否可以指定用于扫描的广播信道编号?

背后的想法是、如果我可以指定扫描通道、那么我可以使用3个 BLE 模块在不同的通道上进行扫描、并更快地获得结果。 我错过某个器件的可能性也会降低。  

BR

Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    遗憾的是、无法将控制器配置为在特定的通道上进行扫描、因为蓝牙规范中没有这样做的规定。 但是、您可以在外设侧指定 ADV 通道映射。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。

    BR

    Robert