This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:如何将去电势阻抗(70+j*30)与单负载阻抗(50欧姆)匹配?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/654702/cc2540-how-to-match-the-defferential-impedance-70-j-30-to-the-single-load-impedance-50-ohms

器件型号:CC2540

大家好:

        我正在尝试在我的项目中使用 CC2540、现在我正在尝试绘制原理图并设计 PCB;

        我有一些建议 的原理图和 PCB 布局(连接的 Picture2)、仅对于双层 PCB、RX/TX 电路位于顶层、GND 平面位于底层、厚度约为1.6mm;

        但在我的设计中、PCB 是四层、Rx/TX 电路 和 GND 平面(第二层)之间的厚度仅为4mil、如所附的 picure1所示、因此建议的匹配电路不适合我的

        应用;我需要重新设计匹配电路;

        正如我们所知,在使用史密斯圆图的 ADS 中,很容易将单个阻抗(70+J30)与单个负载(50欧姆)匹配, 这是一个 S2P 网络.....

       但是、对于电势阻抗(70+J30)、如何将其与单负载(50欧姆)匹配?  我没有这种经历,我试过,但我不能…

       可能需要在 ADS 中使用一些特殊工具、例如 S3P 网络、平衡-非平衡变压器。

       所以,如果有人对这方面有任何经验,你能帮我提供一些建议或指导吗?

谢谢;

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应遵循以下网站中的参考设计: www.ti.com/.../CC2540EM-RD

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在第1层和第2层之间使用4mil 会显著增加寄生效应。 这是否意味着您无法找到更接近参考设计的堆叠?