This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:启用功率放大器(cc2592)并生成内部时钟后的器件广播问题。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/653108/cc2640r2f-device-advertisement-issue-after-enabling-power-amplifier-cc2592-and-generating-internal-clock

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2592

您好!

我们正在定制电路板中使用 cc2640r2和 cc2592、因为我们需要 BLE 范围(多角色(5.0))、距离约300米。

我们在 cc2640r2f 中生成内部时钟、因为电路板布局空间有限。启用功率放大器后。

我们面临的问题是、当我们在 Android 手机(一个加3和 moto G5s 加)上进行测试时、广播显示大约8-10米(在此范围内、器件的 RSSI 大约为-58dbm)、并且在两个 Android 设备中器件突然消失。 但是、当我们在 iPhone7上测试它时、我可以获得大约35-40米的范围。  

您能告诉我可能出现的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是因为这些 Android 手机的 BLE 模块上没有 PA/LNA、并且 TX/RX 性能与您的 CC2640R2-CC2592不匹配。 因此、它不符合您对通信距离的期望。