This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564B:SetPairable 失败:-104

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/663327/cc2564b-setpairable-failed--104

器件型号:CC2564B

大家好、TI 专家。

我尝试测试   TI CC256x TI 蓝牙堆栈 SPPLEDemo 应用 源代码。  

测试没有问题。

但是、当我关闭 CC2564B 的电源并打开时、

它使用 UART 打印错误代码。

Openstack()。
蓝牙堆栈 ID:1.
器件芯片组:4.0。
BD_ADDR:
GAP_LE_Set_Pairability 模式失败:-104。
SetPairable 失败:-104。

错误代码-104表示:

(-104) BTPS_ERROR_LOCAL_CONTROLLER_Does_Not _SUPPING_LE

演示源代码或我的电路板是否存在任何问题?

是否有人能告诉我您对此有什么了解。

非常感谢。

此致、

DW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    董元

    您是否确保使用 Service Pack 加载 LE 修补程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    我在安装 Service Pack 后再次回复您。

    但当我调试电路板时没有问题。 (带 MSP430调试器- MSP-FET430UIF)

    调试时无需安装 Service Pack?

    东原。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东原

    您是否使用 Service Pack 尝试过它、并查看它是否有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    安装 CC256x_Bluetooth_Hardware_Evaluation_Tool_V1.0时出错。

    "LaunchAnyWhere Error: Windows error 2 occurred while loading the Java VM"(加载 Java VM 时出现 Windows 错误2)

    我在“环境变量”中添加了 Java/JRE/bin 路径,并执行了其他补救措施,

    但没有任何方法可以解决该误差。

    东原。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东原

    您能否尝试使用  属于 TI 无线工具包的 HCITester 工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    谢谢、我很快将尝试 HCITester 工具。

    我还有一个问题。

    当 SPPLE 演示工作正常时、器件芯片组值为4.1

    但 SetPairable 失败:-104发生、UART 打印设备芯片组值为4.0

    器件芯片组值是否与-104问题有关?

    东原。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东原

    您是否从何时工作以及何时工作进行了任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    当-104发生时、我只需在 CCS 上使用 MSP-FET430UIF 再次对其进行调试  

    它工作正常。


    东原