主题中讨论的其他器件:CC2540、 UNIFLASH、 CC2560、 CC2650
我相信我已经按照正确的顺序安装了所有必需的软件(USBpcap、Wireshark、UniFlash、SmartRF 数据包监听 器2)... 为了使用 CC2560 LaunchPad…接收 BLE 监听器数据 但…μ A ‘sSniffer 软件显示了一些“omeing”… 当然、这并不是我可以使用旧 CC2540 USB 软件狗捕获的蓝牙监听器数据的卷。
‘S有人对“martRF Sniffer 2”软件比较专业,可以提供一些帮助吗? 我‘S配置新的“martRF Packet Sniffer 2”软件,甚至监听 BLE 流量,这是一项困难。
‘S的“martRF Sniffer 1”软件只允许您在三(3)个 BLE 广播通道之间进行选择:
A) (0x25)通道37 (2402MHz)
B) (0x26)通道38 (2426MHz)
C) (0x27)通道39 (2480GHz)
‘,‘S连接 CC2650LP (LaunchPad)作为接收器的“智能射频监听器2”软件具有建议“(p)”按“配置”按钮选择监听器设备、频段和要使用的信道的说明:
因此、我尝试使用"martRF Sniffer 2"配置面板将 Sniffer 设置为观看 CC2650LP (LaunchPad):
但奇怪的是,即使 SmartRF Sniffer 1仅限于通道37、38和39,... 在‘S“martRF Packet Sniffer 2”配置页上,频道37、38和39甚至不可用。 ‘S…“martRF Sniffer 2”显示可用的最低频率为2405.0 MHz 它…通道11 μ s 不是2402MHz (‘37)的低 Channel 37’(通道37)蓝牙频率。
我不…‘S“martRF Sniffer 2”软件的配置面板,因为它说‘Channel 11’是2405.0 MHz 而对于蓝牙,信道11实际上是2428MHz ??? !!!
‘S,使用 CC2650 LaunchPad 的蓝牙,“martRF 数据包监听器2”是否也是如此??? 由于似乎甚至没有涵盖相关‘CHANNELS’(通道),因此频率及其与相应频率的通道匹配显然不是 Bluetooth…的频率
‘S“martRF Sniffer 2”正在检测 CC2650LP 的 ZigBee 功能,而没有检测 CC2650LP 的蓝牙部分...
‘S有人能不能建议如何使用 CC2650 LaunchPad 配置“martRF Packet Sniffer 2”软件,以在2402 MHz 频率监听蓝牙广播频道37?
提前感谢。
USACoder