This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:IICDC

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/664600/cc2650stk-iicdc

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-SENSORS

是否可以将 sensortag 连接到 msp432-exp4101r?  我想从 sensortag 收集数据 并相应地操作传动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinav:

    也许您要做的事情可以通过将 MSP432 LaunchPad 与 CC2640R2 LaunchPad 和 BOOSTXL-SENSORS 板堆叠来更轻松地完成? 您甚至可能不需要 MSP432?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您可以使用 CC2650MODA-EXP432P401R 套件来实现它。