This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:STM32上的 CC2564多室演示

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/618586/cc2564-cc2564-multiroom-demo-on-stm32

器件型号:CC2564

你好。

我一直在使用用于 STM32和 CC2564的 Bluetopia SDK 开发一些蓝牙器件。

现在我有一个开发一些蓝牙扬声器的项目、我可以在其中实现堆栈的多室功能、但在 Bluetopia SDK 的 STM32版本中找不到示例

STM32版本中是否存在此样片的具体原因? 它是否因任何原因而不兼容?

如果没有不兼容性、我可以将样本从 MSP 移植到 STM32、在其他情况下、我将被迫切换 MCU 或芯片组以使该项目正常工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您的查询已分配给相关工程师。 我们很快会回来

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Angel Sanchez Garcia ]STM32版本中不存在此样本的具体原因是什么? 它是否因任何原因不兼容?

    多室演示在堆栈 SDK 的 STM32版本中不受支持。 多室功能需要特定的 FW 端口才能工作。 因此、只需将示例应用从 MSP 移植到 STM32、就无法将其移植到 STM32。

    此致、

    Vihang