This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:CC2564 + HID + iOS

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/623280/cc2564modn-cc2564-hid-ios

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!  

我的硬件具有带 STM32F4x 的 CC2564MODN 模块、可与 iOS 和 Android 手机通信大量数据。 在这里、经典 BT 似乎比 BLE 更可取。 我不想使用 MFi、因此无法使用 SPP 配置文件。 我认为 HID 可以做到这一点。 苹果是不是不可能的? 这是一个不错的选择吗?

您能给我一个 CC2564和另一个设备(Android 和 iPhone)之间实现的吞吐量吗?

我正在寻找类似的产品、但对于经典 BT: https://punchthrough.com/blog/posts/maximizing-ble-throughput-on-ios-and-android

感谢你的帮助。

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的查询已分配给相关工程师。 我们很快会回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您关注我的问题。

    我还有一个问题:是否可以使用 HID 配置文件升级设备的固件?

    此致、  

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damien、

    使用 HID 无法进行无线固件更新。 如果您尝试避免 MFi 认证、最好使用 BLE。 但是、这比您将 SPP 与 BT 经典搭配使用要慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。

    这证实了 HID 对于我的应用是一个不好的选择、我应该在经典 BT 中使用 SPP。 我正在等待 MFi 的验证,MFi 提供的 SPP (可能是 ISPP)有点令人不安?

    此致、  

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damien、

    是的、一旦获得 MFi 许可证、ISPP 就足以满足您的需求。