This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:cc2650

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/622625/cc2650-cc2650

器件型号:CC2650

你好  

在这里、我要编写代码、以 使用 ADC 读取 c2650的 FIFO 输出。

但 无法在控制台上获得任何输出。

这是代码。

#include
#include

uint32_t fifo_output;


void adc_initialization()

AUXADCGenManualTrigger ();
AUXADCEnable异 步(AUXADC_REF_FIXED、AUXADC_TRIGGER_MANUAL);
AUXADCFlushFifo();
FIFO_OUTPUT = AUXADCReadFifo ();

int main (空)

adc_initialization();
printf ("ADC 的 FIFO 输出为%d"、fifo_output);
返回0;

如果有人对我有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kartik、

    您可以查看 Resource Explorer Classic 中 tirtos 下的驱动程序示例 ADC buf continuous。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Marie H 的答复

    但我在非 RTOS 系统上工作。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kartik、

    很抱歉、我无法为您提供帮助。