你好
我已开始尝试在 PCB 上测试 CC2564B。 但是,我还没有从它得到任何生命的迹象! 我想知道您是否可以为我阐明硬件流控制?
查看数据表的§6.4.2.1、我的理解是否正确? :
- 要将数据从主机发送到设备:
-
主机等待其 CTS (器件 RTS)变为低电平
-
主机发送数据直至完成、或主机 CTS (器件 RTS)变为高电平
-
- 要接收数据:
-
主机将其 RTS (器件 CTS)设置为低电平
-
设备发送数据
-
完成时(或缓冲区已满)、主机将 RTS 设置为高电平(器件 CTS)
-
但是、这似乎不同于蓝牙规范第4卷中的 UART 传输层规范(在器件数据表的上述部分中引用)、因为这似乎是一个高电平有效信号。 在该实现中、哪一项是正确的?
我尝试使用 FTDI 线缆将 TI 硬件评估软件(Java 小程序)直接连接到 BT 设备。 但是、无论我为 Windows 提供了何种设置来使用硬件(或软件)流控制、TI 程序似乎都覆盖了此配置。
我现在正在尝试使用微控制器,通过上述过程向设备发送数据包并读取响应,但似乎没有收到任何数据。
nSHUTD 引脚为高电平、器件具有两个时钟(26MHz 和32kHz)。
您是否有其他任何关于我可能会做什么的建议?
此致
Bob 熏肉