This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:将 I2C 传感器与 CC2650MODA 相连

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/613094/ccs-cc2650moda-interfacing-i2c-sensor-with-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: CC2650STKCC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我正在尝试通过 I2C 将温度和湿度传感器与 CC2650MODA 连接。

我能够构建"sensortag"并将其从文件夹"cc2650lp"上传到 CC2650MODA。 当我切换连接的开关时、移动应用程序上的波形变化可见。

现在、我要连接 I2C 支持的传感器、为此、我有两种方法、

1.使 文件夹"cc2650stk"中的"sensortag"代码与 CC2650MODA 兼容、并删除不需要的服务。

2.从 文件夹"cc2650lp"中向"sensortag"添加新的传感器服务。 " ( https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/411520 我们是否只需要这样做?)

请建议我,哪种方法更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于 CC2650是一款无线 MCU、所有代码均在 MCU 内部运行、因此只要正确映射引脚、无论采取哪种方法都无关紧要。 只需注意不要包含 sensortag 项目中与不在基于 CC2650MODA 的电路板上的引脚/外部外设相关的代码。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

    感谢您的回复、 我尝试对除 LED 和按钮之外的几乎所有引脚使用"PIN_RELOAD"、但仍然无法 在移动应用程序上发现 CC2650MODA。

    e2e.ti.com/.../0020.CC2650STK.h

    我正在制定计划2 ->在"cc2650stk"的"simple_peripheral"中为新传感器添加服务

    深入了解 simple_peripheral、我们可以看到、"Drivers"文件夹中没有 I2C 驱动程序。 因此、我必须在此文件夹中添加 I2C 驱动程序和 Sensor_Service。

    我打算从"sensortag"项目中添加这些文件、只需进行更改、如新传感器的 I2C 地址和特定于新传感器的寄存器地址。

    您能给我推荐任何文档或链接吗?这将为我提供添加 I2C 驱动程序和 Service_File 的分步方法?

    我已经关注(processors.wiki.ti.com/.../Tutorial:_How_to_Create_a_Custom_Bluetooth_Smart_Embedded_Application_with_the_CC2650DK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    我正在尝试将 I2C 驱动程序添加到简单外设中...
    请看一下
    e2e.ti.com/.../614080