请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541-Q1 主题中讨论的其他部件:CC2541、 CC2540
工具/软件:Starterware
朋友们、您好!
我们有一位客户在 CC2541-Q1中使用一个通过 SPI 通信的主 MCU、他们希望通过 UART 设置 DTM 测试和主 MCU 以连接测试设备和 SPI 以连接 CC2541、他们已经知道我们 的 CC2541 Hosttest 测试命令、 他们将使用 SPI 发送测试命令:
启动 TX 测试的命令:HCI_LE_Transmiter_Test;
用于启动 Rx 测试的命令:HCI_LE_Receiver_Test;
他们想知道、如果他们想知道 CC2541-Q1中的输出功率、如何与测试设备以及函数中的测试数据序列进行通信、我们是否有测试文档、 特别关注基于 BLE 产品线测试中不同参数测试的测试数据序列?
它们不允许 CC25410Q1通过 UART 与系统中的测试设备进行通信、必须在主 MCU 中进行通信。
感谢您的支持!
谢谢!
此致、
红州