This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650MODA:GPRAM 的使用是否会增加 CC2650的功耗?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/652531/rtos-cc2650moda-does-gpram-usage-increases-the-power-consumption-of-the-cc2650

器件型号:CC2650MODA

工具/软件:TI-RTOS

您好!

当 GPRAM 时、高速缓存的使用是否会增加功耗? 如果是、为什么?

谢谢、

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bharath、

    可以、因为 cm3以48MHz 的频率运行、并且正在从闪存请求数据、但闪存仅为24MHz。 因此、CM3被强制在其执行中添加等待状态、从而降低了整体处理速度。 功耗保持大致相同、但执行代码所需的时间更长、因此总体功耗会增加。

    此致、
    /TA