This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:与2个从模块(AFE4403、ADS1293)进行 SPI 通信、但我有一个引脚用于 SPI 的片选功能

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, AFE4403, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/652237/ccs-cc2640r2f-spi-communication-with-2-slave-module-afe4403-ads1293-but-i-have-a-one-pin-for-chip-select-function-of-spi

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:ADS1293AFE4403

工具/软件:Code Composer Studio

1)我正在尝试与2个从机模块(AFE4403、ADS1293)进行 SPI 通信,我知道,我需要2个芯片选择(CS)引脚来处理它们。

但在 CC2640R2_Launchpad 源代码中、仅分配一个用于 SPI CS 功能的引脚。

如何为 SPI0通信再添加一个 CS 引脚?  

2)我需要更多的中断处理信息。

是否有关于使用 CC2640R2F 处理具有 SPI 通信功能的2个从器件模块的任何信息、教程或源代码示例?

2)如何将从 CC2640R2F 获取的数据传输到智能手机?

如何获取教程或有关该教程的任何信息?

谢谢你

-金孝白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将把您的帖子移至 BLE 论坛。 那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    请注意、由于这里的假日季、响应可能会有点延迟、可能是因为人们在度假。

    谢谢
    Ki