请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 主题中讨论的其他器件: CC2640、 CC2560、 CC2640R2F、 CC2650
您好!
我的客户提出的问题...
目前、我们正在研究 CC2541、它可能非常适合我们的应用。
从数据表中可以看出、只有少数几个外部组件(石英、一些电容器、电感器和 BLE 天线)就足够了。 正确吗?
请告诉我此组件是否具有预认证?
客户还想知道堆栈和 BLE 配置文件是否必须在其主机处理器(STM32L431)上工作。 是否有任何可用的库?
此外、您能否告诉我该器件是合适的产品、还是我们有其他一些与 CC2541规格相同或更好的 BLE 模块?
如果我们使用 CC2640或 CC2541、我们必须自行对产品进行认证、并且我们只能对堆栈利用 TI 认证?
TI 似乎已经在堆栈和配置文件中集成了芯片、可直接与外部 CPU 主机配合使用。 这是可以的。
我不明白为什么您建议使用 CC2640而不是 CC2541。 我们不需要与 BT 5高速兼容、但重要的是解决方案必须便宜;因此我们更喜欢使用更便宜的芯片。
如果可能、请以非常示意的方式列出 CC2541和 CC2560之间的差异吗?
非常感谢、
传真