This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564MODN:CC2564B 和 H5协议

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/648161/linux-cc2564modn-cc2564b-and-h5-protocol

器件型号:CC2564MODN

工具/软件:Linux

你好

我有一个使用修补程序 BlueZ 4.101和 Linux 的 CC2564B。 它当前正在使用 H4协议。

出于各种原因、我想切换到 H5。

问题:

1) 1)根据我的理解、CC2564B 将自动检测 H5包装程序字节并切换到 H5模式。 是这样吗?

2) 2)我正在使用的 TIInit_6.7.16.bts 将 COM 设置为3000000波特+流控制。 H5是否需要禁用流控制的 BTS 文件、或者它只是忽略流控制参数?

谢谢你

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进一步调查中、似乎 BlueZ 实际使用的是 HILL、而不是 H4。

    有人知道 CC2564B + Bluez + H5是否是可行的组合吗?

    如果是、则不需要特殊的 BTS 文件?

    谢谢

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    无论主机或堆栈如何、将 H5与 CC256x 搭配使用都不需要特殊的 BTS 文件。 CC256x 将在初始化时(即使在 BTS 文件加载之前)自动检测 H5协议。

    H5协议有其自己的包装程序和(SW)流控制机制。 BTS 文件也不需要更改。

    对于您对 H5 w/ bluez 的可行性提出的问题、如果 bluez 支持 BT 规范中定义的三线 H5协议、它应该能够正常工作。

    此致、
    Vihang